This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:DMODE、PGOOD 和 IMON 引脚

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943389/tps25942l-dmode-pgood-and-imon-pins

器件型号:TPS25942L

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS25942L。 您能否支持以下问题?

客户不使用二极管模式、电源正常和电流监控。 在这种情况下、应如何处理这些引脚(例如、断开或连接到 GND)?

DMODE-Pin (二极管模式):开路?

2. PGOOD-Pin (电源正常):开路或接地

3. IMON-Pin (电流监控):开路?

 

我还收到了另一个有关反向电流保护的问题。

在输入电压高于2.7V (VIN>=2.7V)的情况下、此保护是否有效? (当输入电压低于2.7V 时、反向电流保护 不起作用?)

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我收到了客户的其他问题。

    您能否告诉我、当 PGTH 引脚不使用该引脚时、如何处理它?

    4. PGTH-Pin:开路或  接地?

    客户现在打算按如下方式处理每个引脚。   以下的引脚连接是否正常?

    1. DMODE-Pin (二极管模式):开路

    2. PGOOD-Pin (电源正常):接地

    3. IMON-PIN(电流监控):开路?

    4. PGTH 引脚: 接地

    OVP:  接地

    flt:打开

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    DMODE、 IMON 和 FLT 引脚可保持断开状态

    PGOOD、 PGTH 和 OVP 引脚可连接到 GND

    在输入电压高于2.7V (VIN>=2.7V)的情况下、此保护是否有效? (当输入电压低于2.7V 时、反向电流保护 不起作用?)

    是的、背对背连接的 MOSFET 配置即使 在输入电压小于2.7V 时也能提供反向电流保护

    此致、Rakesh