This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:引脚输入和输出与布局参考文件

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893611/tps2663-pin-input-and-output-vs-layout-reference-file

器件型号:TPS2663

您好!

在 TPS2663的数据表中、IC 的输入和输出通过引脚编号 分别为1、2和17、18。 但 TI 的参考布局文件显示了通过引脚编号输入和输出的连接 分别为1、2、24和17、18、19 、而在数据表中、引脚19和引脚24不是连接引脚。

您能否确认上述差异、是否将 NC 引脚同时用于输入和输出连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jumar、

    引脚19和引脚24为 NC、采用 VQFN 封装、但我们在布局中使用了它们以获得更宽的布线、从而更大限度地减小 PCB 布线阻抗。 我建议遵循数据表建议以实现更好的性能、除非您在布局中遇到任何挑战。

    此致、Rakesh