This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:用作电源/GND (拉电流/灌电流)开关?

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941705/tps62088-use-as-power-gnd-source-sink-switch

器件型号:TPS62088

您好!

是否可以将 TPS62088用作 拉电流或 灌电流开关?   因此、无论是拉 电流(Vout = Vin)还是灌电流(Vout = GND)。   我在数据表中看到、支持100%占空比运行(Vout =Vin) 、我认为这涵盖了拉电流器件、  是否支持0%占空比以使该组件作为灌电流器件运行?

如果可能、会有任何超出数据表中内容的限制?  我预计最大电流为~ 2A。

谢谢、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    灌电流是什么意思? 当 低侧 FET 处于100%占空比时、高侧 FET 始终保持关断状态、对吧? 在这种情况下、TPS62088无法支持此应用、因为除了器件设计为作为"源极"运行外、低侧 FET 上无法让器件以100%占空比运行。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的回答。  您能告诉我仿真值是多少(最大值?) 低侧 FET 占空比是多少?  

    -Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    低侧 FET 的最小/最大占空比取决于输入电压、输出电压和运行模式(PFM 或 PWM)。 我不清楚的是、您打算如何将 TPS62088用作灌电流? 您是否打算在特定条件下对输出电压进行放电? 如果您提供有关您打算如何使用该器件的更清晰说明、将会很有帮助。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在上一帖子中、我的查询是否有更新?

    谢谢你。

    此致、

    Excel