This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:建议升压

Guru**** 2393255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893511/tps61089-recommendation-boost

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件:TPS61378-Q1

您好!

您能否提供满足以下要求的建议:

输入电压:3V 至5V

输出电压:8V/1A

IQ:<50uA

我在 ti.com,can't 上搜索、发现合适的器件可以满足此要求、应用是门铃。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    IQ:<50uA 对于 Vo>6V 应用来说非常困难。  您可以考虑使用 TPS61378-Q1、但该器件尚未经过 RTMed。

    让我们通过电子邮件进行讨论。 请接受我的友谊请求。