This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28950与放大器之间的差异;UCC28951

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942142/ucc28951-difference-between-ucc28950-ucc28951

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

尊敬的 TI 团队

UCC28950和 UCC28951之间是否存在任何差异?

我已经阅读了应用报告(SLUA853)、其中指出、当转换器的占空比大于90%且峰值电流限制功能时、建议使用 UCC28951。

您能向我解释一下原因吗?

除了 PSFB、 是否有更好的解决方案来满足 Vin:400V、Vo:12V、Po:3kW 的规格?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCC28951是一款比 UCC28950新的器件、在电流限制条件下、它在大占空比下的工作效果更好。 这是 UCC28950的完全替代产品、因此建议使用。

    输入电压为400V、输出电压为12V、功率为3kW 时、PSFB 是最佳选择。

    此致 Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林  

    感谢您的回复。

    是否有任何 PSFB 或其他转换器的控制器 IC 可为汽车应用提供电源正常或故障信号功能。

    或其他解决方案来支持 ISO26262 ASIL-B/D 认证。

    感谢你的帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen

    恐怕 UCC28951或 UCC28950都不能提供"电源正常"信号。 您将需要在外部生成该值。

    此致

    Colin