请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 主题中讨论的其他器件: UCC28950
尊敬的 TI 团队
UCC28950和 UCC28951之间是否存在任何差异?
我已经阅读了应用报告(SLUA853)、其中指出、当转换器的占空比大于90%且峰值电流限制功能时、建议使用 UCC28951。
您能向我解释一下原因吗?
除了 PSFB、 是否有更好的解决方案来满足 Vin:400V、Vo:12V、Po:3kW 的规格?
此致