This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 备用镍氢电池的充电器系统;当系统12V 电压损坏时、备用电池可为系统供电

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, TPS61088-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943323/a-charger-system-for-backup-ni-mh-battery-when-system-12v-is-bad-backup-battery-enable-to-supply-for-system

主题中讨论的其他器件:BQ25171-Q1TPS61088-Q1

充电硬件的预期要求:

1.镍氢电池备用充电管理;

(镍氢电池由三节500mAh 电池组成、额定电压为3.6V;充电电流需要在3小时内完成。 电池充电和电源可单独执行。)

2.蓄电池输出后升压电路至9V/12V;

3.备用电池电路系统应能够判断12V 时主电源的欠压;当系统电压低于10V 时,备用电池电源电路应立即切断;

(电源脉冲延迟应满足系统电源的要求、不得低于9V);

4. AEC-Q100汽车仪表芯片

5. TBOX/VBox 产品需要充电器电路

6. 我希望 TI 能根据我的要求推荐其他解决方案;最好采用完整的参考设计;

此致

沙希高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shenchao、

    我不知道这种参考设计、但您可以在 www.ti.com/.../reference-designs.html 上搜索。

    我不支持升压转换器、但会将您转至该团队。

    对于镍氢充电器、如果您计划以低于 C/2的电流充电(在您的情况下为250mA)、我建议您使用 BQ25171-Q1。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6248832:

    您能否提供以下升压稳压器规格

    输入电压范围:

    输出电压:(9V 或12V。 或者、这是否需要进行编程?)

    Iout:(最大输出电流)

    fsw:应用所需的开关频率。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../charge.docxHi Garrett:

       请找到我的充电器方框图附件;

    输入电压范围:2.7V~4.2V,3节串联镍氢电池;

    输出电压:(9V 或12V。 我希望通过上拉/下拉 RES 进行选择、以选择 Vout)

    输出电流:(1A)

    Fsw:高于1MHz  

    此致

    沙希高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7206.charge.docx

    尊敬的 Jeff:

      感谢您的回复;

      我无法打开您推荐的网站;该参考设计意味着从对我的要求进行编程的整个 charege 硬件解决方案;

    请在理想特性电路中找到我的差分功能方框图的附件;

      除了充电 IC、功率监控器、MOSFET 以及检测和控制电路、我还希望 TI 能提供帮助

    此致

    沙希高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6248832、

    在输入电压为2.7V 时、12W 的输出功率将导致5A 范围内的输入电流。 您的电池是否能够提供如此高的电流? 否则、最好指定最大输入电流、然后指定最小 VIN 时的最大输出电流。

    如果您需要如此高的电流、TPS61088-Q1可能是不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6248832、

    TPS61088-Q1是此升压应用的最佳选择。