This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:启动选择

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893355/lmr23630-cboot-selection

器件型号:LMR23630

大家好、团队、

我想确保 Cboot 的建议值。 它的建议值应该是100nF 到470nF 吗?

我对数据表上的描述感到困惑。

我们的数据表 P5。 "引脚功能"如下所示

用于高侧驱动器的自举电容器连接。 连接高质量产品
从 BOOT 到 SW 的100nF 或470nF 电容器。

我们的数据表 P18如下所示

8.3.9自举电压(BOOT)
LMR23630提供了一个集成自举稳压器。 在引导和之间连接一个小型电容器
SW 引脚为高侧 MOSFET 提供栅极驱动电压。 启动电容器在时刷新
高侧 MOSFET 关闭、低侧开关导通。 BOOT 电容器的建议值为
0.1 μ F 至 μF μF μ F。 TI 建议使用电介质等级为 X7R 或 X5R、额定电压的陶瓷电容器
或更高电压、以在温度和电压范围内实现稳定性能。

我们的数据表 P24如下所示

9.2.2.8自举电容器选择
每个 LMR23630设计都需要自举电容器(CBOOT)。 μF 建议使用一个0.47 μ F 的电容器、ated 16
V 或更高。 自举电容器位于 SW 引脚和 BOOT 引脚之间。 自举电容器
必须是具有 X7R 或 X5R 级电介质的高质量陶瓷类型、以确保温度稳定性。


我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    是的 、对于 LMR23630 Cboot、额定电压为16V 或更高的100nF--470nF 陶瓷电容器正常工作。  

    B R

    Andy