This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:EVM 开关电压上的 PCHG 和 PDSG FET

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942312/bq76952evm-pchg-and-pdsg-fets-on-evm-switching-voltage

器件型号:BQ76952EVM

您好!

我对 PCHG 和 PDSG 在 EVM 上的工作有疑问、通过电压表测量得出的电压值为;

当电池组电压~53V 时、切换时为44V 和46V。

EVM 中使用的 FET 是 P 沟道 SI2325DS-T1-E3

如数据表所示、VGS 阈值为-2.5V 至-4.5V、切换电压为来自 EVM 引脚的-7V 至-9V。

当两个电压值都高于阈值时、如何操作它们、是否有人可以就此点向我说明?

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    FET 上的这一规格是 FET 首先导通的 VGS 电平。 因此、您需要应用至少-4.5V 的电压。 如果您查看 VGS 的绝对最大值、该 FET 的电压应为20V 左右。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我知道20V 是最大 Vgs 电压。

    但是、PVHG/PDSG 提供-7V 和-9V 电压、这两个电压均高于-4.5V 的栅极阈值。 因此、在这两种条件下、它都应打开。

    这是我的担忧。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    我认为您对数据表有误解。 -7至-9是打开 FET 时 PCHG/PDSG 输出电压的范围。 它是整个过程/温度/电压范围内的统计最小值/最大值。 当 FET 关断时、电压不在该范围内。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我知道、根据数据表、导通状态期间、PCHG/PDSG 范围为-7V 至-9V。

    但是、在通过 DVM 测量这些引脚上的电压时、它在 ON 期间提供-9V 电压、在 OFF 状态期间提供-7V 电压。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    在我的 EVM 上、当这些引脚打开时、我测量-8.2V、当引脚关闭时、我测量值接近零。 这些引脚处于关闭状态时为三态。

    您将测量点放置在何处、以及如何控制这些测量点的开关和打开?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我尝试过在 GND 上测量它。

    和值为(PACK+)- 9 (ON)、 (PACK+)- 7 (OFF)。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试从 BATT+到 PDSG 以及从 BATT+到 PCHG 进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果我们从 VPACK+测量它、它似乎可以正常工作。

    当它打开时、我将获得0V 和-8.3V。

    此致、

    Anurag