This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS61089:TPS61089调试问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943373/ccs-tps61089-tps61089-debug-the-problem

器件型号:TPS61089

工具/软件:Code Composer Studio

电池电压为3.7V/10A。 TPS61089用于将电压升压至9V 以为电机供电、电机为6W。 当负载打开时、电池的电压骤降为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好

     我们今天不在办公室。 请允许我在下周回复。 感谢您的善意理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。

    那么、您希望解决哪种问题? 输入电压骤降问题?  如果您想解决此问题、输入线应较长且较短、而且您还需要使用低阻抗电池。