This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:无法打开1.3.101测试版本

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942485/bqstudio-can-not-open-1-3-101-test-version

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ76952EVM

先生,您好:

我们的客户无法打开测试版本。

您对此问题有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    如果测试不起作用、我建议尝试使用稳定版本。 您还能分享日志文件对错误的描述吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller:

    我正在尝试必须使用测试版本的 BQ76952EVM。

    请参阅随附的文件。 (日志文件)

    请向我提供建议。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../1600391863217.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    让我和我的同事谈谈、并尽快回复您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    其他一些用户以前曾看到过此问题。 尝试卸载旧版本并删除 C:\ti\BatteryManagementStudio 目录。 这将解决该问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt 您好:

    非常感谢您的回答。

    它已解决。