This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:充电结束附近的充电状态振荡

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942255/bq25895-charge-state-oscillation-near-the-end-of-charge

器件型号:BQ25895

您好!

我们在充电结束时观察到奇怪的充电状态指示。 我们将读取寄存器0B 和 CHRG_STAT 字段。 有时、我们观察到01 (快速充电)和11 (终止完成)状态之间的振荡。 大约为2。

读取充电电流显示为0电流、电池电压没有明显变化。

我们是否在这里遗漏了一些东西、或者这是预期行为?

此致、

波丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波丹。

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Ning、

    显示处于正常状态的寄存器:

    OK 寄存
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    器寄存器(0x0)=0x5c OK 寄存器(0x1)=0x5 OK 寄存器(0x2)=0x6d OK 寄存器寄存器(0x3)=0x14 OK 寄存器(0x4)=0xF OK 寄存器(0x5)=0x10 OK 寄存器(0x6)=0x3a OK 寄存器(0x7)=0x9d Reg 寄存器寄存器(0x8)=0x95 (
    
    
    OK)=0x12 (OK)=0x95 (OK)=0x95 (0x14)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x95 (0x14)=0x95 (OK)=0x95 (OK)=0x14)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x13 (OK)=0x13 (OK) 0x95 (OK)=0x1 

    将在能够重现问题时共享寄存器值。

    我们将在12V 输出下使用 MaxCharge USB 充电器。 USB 电流几乎低于1A

    此致、

    波丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博当

    寄存器看起来正常。 充电终止时、还请提供所有寄存器值。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    以下是应处于振荡状态时的寄存器:

    OK 寄存
    
    
    
    
    
    
    
    器(0x0)=0x5c 寄存器 OK 寄存器(0x1)=0x5 OK 寄存器(0x2)=0x2D OK 寄存器(0x3)=0x34 OK 寄存器(0x4)=0x20 OK 寄存器(0x5)=0x13 OK 寄存器(0x6)=0x82 OK 寄存器(0x7)=0x9d OK 寄存器(0x8)=0x39
    
    
    (OK)=0x59
    
    
    (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK)
    =0x59 (OK)=0x59 (OK)
    
    (OK) Reg 寄存器寄存器(0x14 (OK)=0x14 (0x59 (OK)=0x14)=0x59 (OK)=0x59 (OK)=0x14
    
    (OK) 0x59 (OK)=0x59 (OK)=0x59 (OK)=0x59 (OK)=0x59 (OK 

    OK 寄存
    
    
    
    
    
    
    
    器(0x0)=0x5c 寄存器 OK 寄存器(0x1)=0x5 OK 寄存器(0x2)=0x2D OK 寄存器(0x3)=0x34 OK 寄存器(0x4)=0x20 OK 寄存器(0x5)=0x13 OK 寄存器(0x6)=0x82 OK 寄存器(0x7)=0x9d OK 寄存器(0x8)=0x39
    
    
    
    (OK)=0x14 (OK)=0x59
    
    (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK)
    =0x14 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14
    
    
    
    (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14 ( 

    此致、

    Bohdan Shubenok。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    看起来 BQ 已被重置。 默认情况下、我们将禁用 OTG (寄存器0x03)、但它已设置。  

    我们还将禁用看门狗、因此这可能不是复位的原因。

    此致、

    Bohdan Shubenok。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 OTG 位、多个寄存器的值也发生了变化。 您应该通过设置 REG07[5:4]=00来禁用看门狗计时器、以便保持所需的寄存器设置。   在所有情况下、REG07=9D 表示 REG07[5:4]=01。 有关详细信息、请参阅8.3.1 d/s 上的主机模式和默认模式。 请进行更改并重试。

    谢谢、

    宁。