您好!
我们在充电结束时观察到奇怪的充电状态指示。 我们将读取寄存器0B 和 CHRG_STAT 字段。 有时、我们观察到01 (快速充电)和11 (终止完成)状态之间的振荡。 大约为2。
读取充电电流显示为0电流、电池电压没有明显变化。
我们是否在这里遗漏了一些东西、或者这是预期行为?
此致、
波丹。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在充电结束时观察到奇怪的充电状态指示。 我们将读取寄存器0B 和 CHRG_STAT 字段。 有时、我们观察到01 (快速充电)和11 (终止完成)状态之间的振荡。 大约为2。
读取充电电流显示为0电流、电池电压没有明显变化。
我们是否在这里遗漏了一些东西、或者这是预期行为?
此致、
波丹。
您好、Ning、
显示处于正常状态的寄存器:
OK 寄存 器寄存器(0x0)=0x5c OK 寄存器(0x1)=0x5 OK 寄存器(0x2)=0x6d OK 寄存器寄存器(0x3)=0x14 OK 寄存器(0x4)=0xF OK 寄存器(0x5)=0x10 OK 寄存器(0x6)=0x3a OK 寄存器(0x7)=0x9d Reg 寄存器寄存器(0x8)=0x95 ( OK)=0x12 (OK)=0x95 (OK)=0x95 (0x14)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x95 (0x14)=0x95 (OK)=0x95 (OK)=0x14)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x14 (OK)=0x95 (OK)=0x13 (OK)=0x13 (OK) 0x95 (OK)=0x1
将在能够重现问题时共享寄存器值。
我们将在12V 输出下使用 MaxCharge USB 充电器。 USB 电流几乎低于1A
此致、
波丹。
您好、Ning、
以下是应处于振荡状态时的寄存器:
OK 寄存 器(0x0)=0x5c 寄存器 OK 寄存器(0x1)=0x5 OK 寄存器(0x2)=0x2D OK 寄存器(0x3)=0x34 OK 寄存器(0x4)=0x20 OK 寄存器(0x5)=0x13 OK 寄存器(0x6)=0x82 OK 寄存器(0x7)=0x9d OK 寄存器(0x8)=0x39 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK) =0x59 (OK)=0x59 (OK) (OK) Reg 寄存器寄存器(0x14 (OK)=0x14 (0x59 (OK)=0x14)=0x59 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK) 0x59 (OK)=0x59 (OK)=0x59 (OK)=0x59 (OK)=0x59 (OK
和
OK 寄存 器(0x0)=0x5c 寄存器 OK 寄存器(0x1)=0x5 OK 寄存器(0x2)=0x2D OK 寄存器(0x3)=0x34 OK 寄存器(0x4)=0x20 OK 寄存器(0x5)=0x13 OK 寄存器(0x6)=0x82 OK 寄存器(0x7)=0x9d OK 寄存器(0x8)=0x39 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK) =0x14 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x59 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (OK)=0x14 (
此致、
Bohdan Shubenok。