This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:查看 TPS3703A 的原理图

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943655/tps3703-check-the-schematic-of-tps3703b

器件型号:TPS3703


您好!

我们对复位时序有设计要求。

SYSRST_N~时间是 E1602电源就绪后的(20-100ms)(Δ t 需要6.5ms)

当 E1602上电准备就绪时、SYSRST_N 准备就绪(20ms-100ms)

您是否会检查我们 TPS3703A 的复位设计电路是否正确? 感谢 youe2e.ti.com/.../3362.TPS3703B_5F00_TOTICHECK_5F00_20200925.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    我在以下网址回复了慈善机构的回复: e2e.ti.com/.../943651

    我现在将关闭这个。

    谢谢、
    Abhinav。