This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:OV 超出最大电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943537/tps3703-q1-ov-exceed-maximum-voltage

器件型号:TPS3703-Q1

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS3703-Q1来监控5V 电源轨。 他们想知道、如果监控电压继续超过最大额定值6V、IC 本身将会损坏、复位信号是否会保持锁存?

将此问题从功能安全考虑因素中排除。

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    作为低电平有效的器件、该器件应继续保持锁存低电平。 但是、请注意、我们不保证或建议任何超出器件额定值的操作。 一旦器件损坏、就无法保证输出、具体取决于故障方法。

    谢谢、
    Abhinav。