This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:DSG 放松时间/ Chg 放松时间

Guru**** 2581705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ20Z40-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940609/bq20z45-r1-dsg-relax-time-chg-relax-time

器件型号:bq20z45-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2bq20z40-R1bq20z65-R1bq20z60-R1BQ40Z50

我们可以将这些参数设置为任何值吗?
如果我们不能、
我们需要知道这些参数的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从本文档中可以看到、bq20z45-R1: https://www.ti.com/lit/an/slua520/slua520.pdf?ts=1600187020627中未提供这些参数

    如果这适用于新设计、建议使用 BQ40Z50-R2。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我们 了解到、这些参数对于判断电量监测计模式是必要的。 (充电模式/放松模式/放电模式)

    是否 已设置固定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计具有您可以使用的默认值、但请检查 TRM 的阈值设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我们无法在 sluu387a.pdf 中找到默认值(bq20z40-R1/bq20z45-R1技术参考)。
    但我们可以在 sluu386.pdf 中找到默认值(bq20z60-R1/bq20z65-R1技术参考)。
    DSG Realx 时间:1s
    放松时间:60年代

    bq20z45-R1是否具有与 bq20z60-R1/bq20z65-R1相同的默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    理想情况下、这些默认值不会改变。 如果您注意到、这些也是 bq40z50使用的默认值。

    但是、它取决于您的系统负载动态。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    非常感谢。