This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2559:当 ENABLE 变为高电平时、IC 不会开启

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943459/tps2559-ic-does-not-turn-on-when-enable-goes-high

器件型号:TPS2559

嗨、大家好、

当使能引脚变为高电平时、开关不会打开。 我尝试了3种不同的板。  

设计类似于数据表中的应用、图19。  

使能和故障连接在一起以获得自动重试功能。 串联电阻为100k、GND 电容为1uF。 使能由 CPU 驱动。

输入和输出上只有一个电容器、两者均为10uF。

IC 连接到 LiFePO4电池、电源电压介于2.6和3.65V 之间。

限流电流设置为4.3A (RLIM = 27k4)

无论输出端是否存在任何负载或开路、驱动器都不会启动。 我检查了所有连接是否正常、是否对 GND 短路等

电源电压为3.4V。 使能引脚具有相同的电压、3.4V。

有什么想法、可能会出什么问题?

谢谢、ROK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ROK:

    1.尝试使用电源而不是 GPIO。

    2.尝试使用电源而不是 Vbatt。 或尝试提高 Vbatt 电压。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。