This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:EN =悬空时的启动波形

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943626/tps56637-start-up-waveform-when-en-floating

器件型号:TPS56637

大家好、

我想检查当 EN=Floating 时启动波形的外观。

我知道它的运行方式应该像 EN 始终开启一样、因此启动波形看起来像数据表中的图30吗?

或者、内部上拉电路是否会根据 VIN 导致一些延迟?

具体而言、我想知道当输入电压从0V 逐渐上升到24V 时会发生什么情况。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    当 EN 悬空且 VIN 逐渐斜升时、启动波形与图30相同。 因为 EN 将上升到高于 VIN UVLO 之前的使能阈值。

    谢谢、

    Lishuang