This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:EN 引脚上的100pF 电容器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942802/tps54335a-100pf-capacitor-on-en-pin

器件型号:TPS54335A

大家好、

客户希望延迟 TPS54335A 的输出。 他移除了 EN 引脚上的 R1和 R2电阻器(请参阅数据表中的图15)、因为存在内部弱上拉电流、然后添加了一个100pF 电容器、以在达到1.21V (典型值)的使能阈值电压之前延迟 EN 引脚上的电压。 此配置是否会出现任何问题?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Danilo  

     此配置没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Danilo

    我对您的问题进行了第二次思考、该 配置在进行高频 Vin 电源循环测试时会出现问题。  

    请参阅下面的、由于 EN 引脚没有下拉电流/电阻器、 当间隔时间小于100mS 时、EN 电压在间隔时间内不会下降到0V。  

    如果 EN 电压保持高于使能阈值、当第二次上电时、Vout 将在 Vin > UVLO 时同时升高、则不存在 EN 延迟时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您深入了解 EN 引脚的功能以及时间间隔对功率循环到器件导通延迟时间的影响。

    本次咨询的背景是、当客户热插拔包含 TPS54335A 的模块时、 TPS54335A 的 VIN 直接连接电源并断开与电源的连接、内部 MOSFET 短路。 他试图通过 移除分压器并替换为100pF 电容器来将 TPS54335A 的输出延迟几毫秒。 EN 引脚上的电容器解决了该问题、但他想确认此配置是否存在任何不可预见的问题。  

    尽管在手动插入和拔下模块方面100ms 的时间非常短、但从 EN 引脚到接地的电阻器是否有助于对电容器放电并确保在每次模块从电源断开时电压低于 EN 引脚的阈值电压? 如果是、您能否建议一个电阻器值、该电阻器值可与 EN 引脚与接地端的电容器并联?

    此致、

    Danilo

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Danilo

    建议添加 一个与100pF 并联的3兆欧姆电阻器。