This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:使用 MCU 控制 EN 引脚

Guru**** 2537920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943622/tps54302-control-the-en-pin-with-a-mcu

器件型号:TPS54302

我会使用 TPS54302。

我想 使用 MCU 控制 TPS54302的 EN 引脚。

我将在下面设计一个电路。

此电路是否正常工作?
如果没有,请给我一些建议吗?

目的
MCU-CTRL 高电平→Q1、Q2开启→EN 高电平→TPS54302被启用。
MCU-CTRL 低电平→Q1、Q2关→EN 低电平→TPS54302被禁用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS54302可在此应用下工作。  

    对于原理图,请在 VIN 和 GND 之间靠近 VIN 引脚添加一个0.1uF 电容。  

    BRS、

    是的