This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:使用 LM5155-Q1的交错运行

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1, LM25122-Q1, LM5122, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943362/lm5155-q1-interleaving-operation-using-lm5155-q1

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25122-Q1LM5122LM5155

大家好、

您能告诉我如何使用 LM5155-Q1实现交错操作吗? 在 LM25122-Q1中、COMP 引脚相互连接。 LM5155-Q1 COMP/FB 引脚能否相互连接? LM (2) 5122-Q1之外的升压控制器无法执行此类操作?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您提出问题并在设计中考虑 LM%155。

    与 LM5122不同、LM5155用于多相操作。 要创建多相交错解决方案、需要一些额外的电路。 请参阅此 参考设计 、该设计在多相操作中实现了 LM5155。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢你的答复。 该方法是建立新的电流环路、每个器件的输出电流应相同。

    此致、
    Ryo