This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:自举电容器电压高于绝对最大额定值

Guru**** 2524390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943138/lmr16030-bootstrap-capacitor-voltage-higher-than-absolute-maximum-rating

器件型号:LMR16030

大家好、

LMR16030用于从 VIN 12-50V 转换到输出8.25V、最大电流为2.5A、开关频率约为900kHz。 工作正常、但可以看到 BST 电容器上的电压为7.5V、高于绝对最大值中显示的6.5V。  

担心这会对集成式 FET 产生不良的长期影响、您知道什么有助于解决这一比预期更高的电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、  

    您能否提供原理图和您可能拥有的任何波形?

    我们可以查看。  

    谢谢!

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alexis 通过电子邮件提供的波形和原理图。  

    我们将继续在那里进行对话。 我将关闭此主题-我们可以在将来始终重新打开它。  

    谢谢、  

    Denislav