This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:TPS65296 -数据表封装图信息与实际组件不匹配

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943370/tps65296-tps65296---datasheet-package-drawing-information-doesn-t-match-real-component

器件型号:TPS65296

您好!

我们注意到 TPS65296的封装图信息与实际元件尺寸不匹配。

德州仪器是否知道此问题、或者我只是收到一个假冒器件?

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  

    请查看 TI.com 中的 TPS65296数据表。在数据表最后几页中、它显示了详细的封装引脚尺寸。 数据表的封装信息与您显示的器件相匹配。  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    您能否指出数据表中与我的实际组件匹配的绘图位置?

    我仍然只能看到具有对齐引脚的图。

    我将使用数据表的折页链接:  

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第32/Page33页图片与组件匹配。

    请仔细检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    很抱歉、我的数据表中没有该信息。

    请参阅随附的数据表:e2e.ti.com/.../tps65296.pdf

    我在开始本次讨论之前立即下载它。

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的数据表似乎不适合占用空间、请查看以下内容

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道我的数据表中没有您所说的内容。

    此外、您可能会注意到、在我们讨论之后、数据表已更改。

    现在、我应该如何处理封装错误的电路板?

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我记得应该提前报废旧的封装、 我认为您不应该做太多的电路板、因为它是第一个评估版本、 因此、我建议您首先尝试将 IC 焊接到旧封装中进行初始测试 、因为它与16/18引脚完全不同、位置稍微移动了一点、IC 似乎可以焊接在上面、同时更新封装以实现新的电路板。

    裕昌