This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:请验证我的原理图设计。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942978/tpsm84824-please-validate-my-schematic-design

器件型号:TPSM84824

你(们)好。

我使用 TPSM84824创建了原理图。 我已插入材料、因此请检查。
请对原理图进行评论。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../Sep_5F00_23_5F00_2020_5F00_TPSM84824_5F00_3.6V_5F00_5A_5F00_Design_5F00_Shintomi.pdf

此致、

YUII.Shintomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUichi、

    我的一个注释是 AGND 引脚似乎连接到主 PCB 上的电路板接地端。 AGND 引脚通过模块连接到 PGND、因此该连接不需要将 AGND 连接到主 PCB 上的电路板接地端。

    此外、这些值与 WEBENCH 匹配、因此看起来不错。 如果您在电路板上有空间、需要考虑的一件事是添加一个与 Rfbt 并联的占位符 CFF 电容器、以防您需要优化瞬态响应。 不能进行填充。 如果您需要尝试将其添加到中、我建议从47pF 到68pF 范围内的值开始。 这些值将在339kHz 和234kHz 之间的环路中增加一个零。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。 我不小心将 AGND 连接到 GND。 我很高兴您已将其签出。 我插入了修改后的原理图。

    我觉得 WEBENCH 的瞬态响应有点大。 感谢您的建议。 在该计划中、第一个原型是实验板、配备了47pF、我将使用该板进行实验。 固定在原理图中。

    我在 AGND 中出错了。 我想知道是否还有其他错误。 如果您能再次检查修改后的原理图、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../Sep_5F00_24_5F00_2020_5F00_TPSM84824_5F00_3.6V_5F00_5A_5F00_Design_5F00_Shintomi.pdf

    此致、

    越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又看了一遍、它看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。  

    此致、

    越一