This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:我们是否可以将该器件用作 HV 升压控制器?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730, UC1842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943043/ucc28730-q1-could-we-use-this-device-as-a-hv-boost-controller

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730UC1842

大家好、  

我们是否可以将 UCC27830-Q1用作 HV 升压控制器非隔离式升压控制器?

我想设计具有升压控制器和外部 MOSFET 的110~200V 输入和400~500V 输出系统。 如果 UCC28730-Q1不适合升压控制器、您能告诉我该系统可使用哪种 TI 解决方案吗? 驱动电流足以与 UCC28730-Q1相同

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiki-San、

    遗憾的是、UCC28730反激式控制器不能用作非隔离式升压控制器。
    原因是该器件使用初级侧调节(PSR)、这需要将输出电压反射到辅助绕组、以便在 VS 引脚处感应。  升压电感器上可以有辅助绕组、但它反映的是 Vout-VIN、而不仅仅是 Vout。  。

    我使用您的参数搜索了升压参考设计、但找不到升压参考设计、即使使用更宽的参数也是如此。

    我建议  将诸如 UCC280x (或者原始 UC1842系列的任何衍生产品)的通用控制器 配置为非隔离式升压转换器。

    此致、
    Ulrich