This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:DCDC4 = 1.8V、Vin= 5V。 什么是可用的输出电流

Guru**** 2381480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943555/tps65216-dcdc4-1-8v-vin-5v-what-is-the-available-output-current

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件: TPS6521815

您好!

所有数据表规格以 DCDC4 Vout = 3.3V 为中心。 输入电压为5V 和输出电压为3.3V 时、最大输出电流为1.6A。

5V 输入电压和1.8V 输出电压的最大输出电流是多少?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    DCDC4在内部是一种降压/升压拓扑、因此该表可以用 deltaV (Vin - Vout)表示、但在 TPS65216中、DCDC4经过预编程、可在3.3V 电压下运行。 如果不对 EEPROM 存储器进行重新编程、该表仍然有效。

    如果 DCDC4电压更改为1.8V、则在5V 输入(5V-1.8V = 3.2V > 5V-3.3V = 1.7V)时、该降压/升压稳压器仍将在仅降压模式下运行、因此 Iout = 1.6A

    即使在3.3V 输入电压(3.3V - 1.8V = 1.5V)下、也可以合理地说 Iout = 1.6A、但不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答! 一个澄清、当您说:

    "TPS65216中的 DCDC4经过预编程、可在3.3V 电压下运行 。 如果不对 EEPROM 存储器进行重新编程、此表仍然有效。"  

    客户是否能够重新编程该值、或者是否需要由 TI 使用定制 OTP 来完成?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    使客户无法对 TPS65216器件进行重新编程的唯一原因是数据表中未包含相关说明。

    您可以参阅 TPS6521815。 数字内核和指令是相同的。

    这些器件之间的区别在于、TPS65216不包含备用电池域、两个负载开关和1个 GPIO。