This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:有关与 UCC21530类似的解决方案可用性的问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, ISO5852S-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943345/ucc21530-question-about-availability-of-solutions-similar-to-ucc21530

器件型号:UCC21530
主题中讨论的其他器件: ISO5852S-EP

尊敬的 TI 支持人员:  

我对 UCC21530等类似解决方案的可用性有一个简单的问题。 以下哪项是塑料外壳中的类似解决方案的可用性? 此解决方案非常具有吸引力、因为它在一个位置具有用于 H 桥的增强型隔离和驱动器。 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我错了,我想到的是陶瓷外壳,因为使用塑料外壳的 SOIC:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现军事解决方案中的元件必须具有一些 DLA 文档(最终为 PED)资格。 UCC21530可能会在该分析中进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎观看 E2E、

    我是高功率驱动器团队的应用工程师、可以帮助回答您的问题。

    目前、我们隔离式栅极驱动器产品系列中唯一的增强型产品是支持-55C->125C 温度范围的 ISO5852S-EP。  

    祝您的项目顺利!

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时跟进更多问题。

    此致、

    Liban Hussein

     在此处查看我们有关高功率驱动器的培训系列! 这些视频非常适合任何人、涵盖从基础知识到各种电源系统设计注意事项的所有内容。

    转到任何产品页面中的"设计和开发"选项卡、快速开始您的设计!