This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 NMOSFET 建议的隔离式和低侧栅极驱动器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, UCC5390, UCC5310, LMG1020, UCC27611, UCC27517, UCC27511, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943054/isolated-and-low-side-gate-driver-for-nmosfet-recommendation

主题中讨论的其他器件:SN6505BUCC5390UCC5310LMG1020UCC27611UCC27517UCC27511UCC27511A

尊敬的*

1) 1) 高 侧开启或关闭[隔离式栅极驱动器]

您能不能推荐一个可驱动以下两个 MOSFET ( BSC600N25NS3 [250V 和 BSC12DN20NS3 [200V])的隔离式栅极驱动器?  

HT0740的替代产品  

2) 2)在开关应用 [低侧栅极驱动器]中

您能不能建议使用栅极驱动器来驱动  降压/升压的低侧 MOSFET (BSC600N25NS3 [250V 或 BSC12DN20NS3 [200V])  

2A) IF 转换器在1MHz 至2MHz 的频率下工作

2B) IF 转换器在150kHz 至650KHz 下工作

UCC37322D 的替代 方案(我们在 fsw = 200kHz 时使用 UCC37322D、并驱动 IRFB31N20DPBF MOSFET)

此致、
David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    对于您的第一个问题、我们没有 HT0740的直接替代产品。 为了以直流方式命令输出、我们需要某种隔离式电源来为驱动器供电。 我会推荐类似此板的器件:     

    这包括我们的 SN6505B、与变压器配合使用时、可提供高侧连续占空比所需的隔离式电源。 您不需要此板中使用的 UCC5390的电流功能、可以将其替换为 UCC5310。  如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    我的同事为我们的低侧驱动器提供支持、我将很快在您的帖子的下半部分回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于>1MHz 的开关频率、根据应用的栅极驱动电压、您可能会考虑使用 LMG1020和/或 UCC27611。

    对于 UCC37322D 的替代器件、UCC27511和/或 UCC27517可能是不错的选择、因为驱动的低栅极电荷 FET 可能不需要高拉/灌电流驱动器。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou 和 Don

    感谢您的反馈。

    @Mamadou  

    1)您是否还会推荐 1MHz 以上的 UCC27511A? 如果我看一下 DS UCC27511A 与 UCC27611具有非常相似的特性、但它是较新的器件。

    2) UCC27511A 是否可以 替代 、 UCC27511 和/或 UCC27517 ?

    @Don

    只是为了确认 TI 没有高侧不需要电源的隔离式或高侧栅极驱动器?

    这是 HT0740的原理图

    使用 HT0740的 MOSFET 是非快速开关

    我们不需要直接替换 HT0740、我们只需要一个高侧驱动器即可打开200V NMOS

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    没错。 我们目前没有与 TI 目前的 HT0740等效的功能。 我们必须使用两个芯片作为我发送给您的 EVM 设计演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    在给定低栅极电荷和低栅极驱动电压的情况下、 假定您在驱动器的 OUTx 引脚上添加栅极电阻器来共享开关周期中耗散的功率、并且只要栅极驱动开关损耗引起的结温上升不超过 数据表中指定的 RθJA μ V、UCC27511A 就可能起作用。   

    话虽如此,LMG1020和 UCC27611将是您的最佳赌注,特别是如果您打算使用非常窄的脉冲宽度。

    此致、

    -Mamadou