This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:PG 引脚的上拉电阻器问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943391/tps74401-pull-up-resistor-of-pg-pin-question

器件型号:TPS74401

您好,团队

我在4.7kΩ 表中,10k Ω~1MΩ,的上拉电阻器、客户现在使用 Ω 上拉电阻器并连接到1.1V。

这是否会带来任何问题?对于应用来说4.7k 电阻器是可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户没有使用至少10k 的原因是什么?  

    问题是限制流入 PG 的灌电流量。 绝对最大 I_PG 为1.5mA。 因此、当 PG 处于低阻抗状态时、假设在最坏情况下为零阻抗、最大灌电流为1.1V/4.7K = 234uA。 因此、4.7K 应该可以正常工作、尽管我仍然会正式建议遵循数据表以确保正常运行。  

    我还看到有一个未正确连接的附件。 复制粘贴图像在 E2E 上不起作用;您必须将图像保存在计算机上、然后使用"插入/编辑媒体"按钮将其插入。

    此致、

    Nick