请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 BQ76940、 BQ78350、 BQ78350-R1
您好!
我已将 BQ76940替换为 BQ76930、并将 BMS 连接到10S 锂离子电池组。 当我将充电器插入电池组时、我只能在屏幕上读取 BMS 数据几秒钟。 (具有 EV2400接口和 bqStudio)。 我在两个 BMS 上经历过这种情况、结果也是一样的。 但是、我们以前也以同样的方式设计了7S 锂离子电池组。
您是否有任何解决问题的建议?
谢谢。