This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:与 BMS 通信

Guru**** 2590660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ76930, BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943438/bq76930-communication-with-bms

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ76940BQ78350BQ78350-R1

您好!

我已将 BQ76940替换为 BQ76930、并将 BMS 连接到10S 锂离子电池组。 当我将充电器插入电池组时、我只能在屏幕上读取 BMS 数据几秒钟。 (具有 EV2400接口和 bqStudio)。 我在两个 BMS 上经历过这种情况、结果也是一样的。 但是、我们以前也以同样的方式设计了7S 锂离子电池组。

您是否有任何解决问题的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    如果您使用相同的 BQ78350将 BQ76940替换为 BQ76930、则 AFE 电池映射可能会设置为包含 BQ76930无法支持的电池。  BQ78350-R1会发现缺失的电池并关断。 如果您具有充电电流、充电电流将阻止 BQ78350关闭。  如果充电不可用、请使用 SRP 上的几 mV 电压或通过感测电阻的小电流进行仿真。

    您还可以在 BQ78350-R1通信时立即对其进行重新编程、但这将擦除所有设置、而不仅仅是 AFE 电池映射。