This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:使用 LM5017的 Fly-Buck 电路

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941837/lm5017-fly-buck-circuit-using-lm5017

器件型号:LM5017

您好!

我正在考虑使用 LM5017的 Fly-Buck 电路。
规格如下。
我查看了 TI 文档、并在变压器选择指南中找到了型号为750314225的变压器、我认为可以使用该变压器。
此外、材料中介绍了使用此变压器的参考设计 PMP9316、但 PMP9316的材料未在 TI 的网站上发布。
您能否为我提供 PMP9316原理图和物料清单?

(规格)
输入电压:24V
OUT1:5V (绝缘), 200mA
OUT2:-5V (绝缘),200mA

此致、