This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:与具有11"display 的家用 BREW Android 平板电脑配合使用的最佳 PMIC?

Guru**** 2390775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941998/tps65217-best-pmic-to-use-with-a-home-brew-android-tablet-with-11-display

器件型号:TPS65217

我们希望使用锂电池为定制便携式计算机供电、PMIC 能够驱动20瓦显示器和额外的5瓦数字设备。 该解决方案的集成度越高、越好。
TPS65217XX 系列有没有限制? 如果是、最好使用什么 PMIC 来获取3.7V 锂聚合物电源、并为 LED 显示屏和嵌入式系统生成电压? 电池组的额定电流最大为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的帖子分配给我们的此器件专家 Brian Berner。 他应该在星期一之前回来。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统是否会基于 Sitara AM335x 处理器?

    在应用中使用 TPS65217x PMIC 的潜在限制是、显示屏听起来很大/耗电。 考虑 到 IACLMT (通过 AC 引脚的电流限制)的最大值为2A (5V*2A = 10W)、20瓦的功率超出了整个 PMIC 可使用的功率。

    此外、如果单节锂离子电池(1S1P、甚至1S2P)能够在相当长的时间内为您的系统供电、我会感到惊讶。

    我首先要创建详细的功率预算:您想以多快的速度为电池充电? 还需要多少个额外的电源轨? 每个电阻器的电压和负载电流是多少? 那么、推荐 PMIC 会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的回复!

    是的、我觉得 TPS65217并不是适合这项工作的"相当"的器件、但我希望那里有一些东西可以驱动大显示屏。

    如果不是用于显示器、则很容易为该系统供电、因为其他所有器件都是低功耗数字器件。 我们将 SOM 用于具有集成 PMIC 的 Android 内核、它可以接受5V 电压并生成芯片组所需的其他电压。 所有这些组件的总功率为6瓦(满载、最坏情况)。

    就电池组而言、我们可以指定拓扑。 目前、我们使用的是33瓦时1S3P 电池组、但我担心3V 电压过低、12V 或更高升压电路所需的电流数在这些电压电平下看起来很愚蠢。 感觉我正在重塑车轮、这个问题已由每一个笔记本电脑和平板电脑制造商解决。  

    如果提供这些附加信息、您会推荐什么? 移动到4S 电池组的解决方案是吗? 如果我们不得不这样做、但我需要重新设计充电器(在这种情况下、有任何可以为4节串联锂聚合物电池组充电/管理的器件?)。 我已经与我们的显示供应商进行了对话、但他们在海外、对我的技术问题的回答有点慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    是的、如果您的 SoM/COM (主板)接受5V 作为输入并为 SoC/处理器生成所有其他电压、则您的系统可能不需要 PMIC。

    实际上、集成您描述的功能的芯片并不多、因为它们是非常不同的功能:  

    最好稳定在所需的电池拓扑上、然后仔细检查并从这3个类别中选择要使用的部件。 最后、您需要开始新的 e2e 线程、以便与每个器件系列的专家确认您选择了合适的器件。

    遗憾的是、我的专业知识仅限于 TPS65217等多轨 PMIC 器件、我认为这不是一个很好的选择。