This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:输出电容的电容是多少? 需要在输入和输出之间添加二极管。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942157/lp3878-adj-what-is-the-capacitance-of-the-output-capacitance-diodes-need-to-be-added-between-input-and-output

器件型号:LP3878-ADJ

输出电容的电容是多少? 需要在输入和输出之间添加二极管。

如果它与实际电路相关、您能否提供计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PDS 的第8.1节指定了用于实现环路稳定性的最小输入和输出电容:

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的问题没有明确说明。 我想问输出电容是否太大、是否需要反向保护二极管。

    如果是、需要增加多少电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果由于任何原因可能有电流从负载强制进入 COUT 并将其电压增加到高于 VIN 的水平、则应始终使用保护二极管。 增大输出电容会减缓问题、但不会消除问题、因此、要使系统稳定、应包含二极管。

    此致、

    Nick