This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65094设计审查

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943466/tps65094-tps65094-design-review

器件型号:TPS65094

您好!

请帮助我 查看附录中包含 Apollo Lake 的 TPS65094X SCH、谢谢。

我还有另外两个问题:

1 CPU 具有 VCGI 和 VNN 反馈、 TPS65094应连接哪些反馈、CPU 的反馈或 VR 的输出?

2除了更改数据表中的表3-1等 IC 外、我可以更改 VDDQ (BUCK6)的电压吗?

e2e.ti.com/.../PMU_5F00_TPS65094X.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需查看原理图-请填写 TPS65094x 原理图检查清单、并重新附上任何问题/疑问。 在您提供完成的表格后、我将进行第二次审核。

    通常都遵循 Intel 参考设计(IBL#560683)。 在这种情况下、反馈直接连接到 CPU、但通过100欧姆连接到 VR 的输出电容器。 安装 CPU 时、CPU 上的电压为显性电压。 如果缺少 CPU、则 VR 仍将通过100欧姆连接工作、影响最小(因为它的电阻比 FB 引脚输入阻抗小得多)。

    2.默认电压只能通过更改 IC 来更改、但加电后、电压可通过易失性存储器寄存器中的 I2C 进行调节。 它将在 PMIC 每次复位时复位、因此软件每次加载时都需要重写它。