This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:充电问题

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942536/bq51013b-charging-issue

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51003

我们之前使用的 BQ51003支持500mA、但我们 的电路板中的 IC 不支持500mA。因此我们购买了具有1A 电流的 BQ51013B。我们在以下情况下发现了问题、
已针对200mA 进行测试:
  RILIM=1.1K 欧姆、按预期工作。
 已针对500mA 进行测试
 RILIM=300 Ω、但器件未连续充电、几分钟后停止。
已针对800mA 进行测试
 RILIM=130欧姆、器件未充电。
我们希望 IC 支持上述所有情况、并且我们需要解决方案来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这可能是由几个因素造成的。

    这两个器件是 P2P 兼容的、但 RX 线圈和调优可能需要更改。  您使用的线圈是什么、调谐是什么?

    此外、FOD 设置可能是一个问题、您将使用什么电阻器来实现 R-FOD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:
      我们使用自己的自定义 27uH 电感圆形线圈、直径为22mm。
    我已经连接了我们正在使用的电路。如果需要进行任何更改、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、但未看到附件。

    您能再试一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    工作电流为200mA。  500mA 在几分钟后停止、在800mA 时将不起作用-需要检查以下几点:

    1)  这可能是 IC 的热上升和 跳闸内部 热限制、散热焊盘需要与热平面良好连接

    2) 不确定 R223是 NTC 还是电阻器、如果它是靠近器件的 NTC、则可能会触发外部热限制。

    3) 在更高的电流下、FOD 故障更有可能发生、 将 R225增加到 250至300将增加裕度。  该值需要 在最终设计上设置。

    4)  不需要 R225 (输出到 FOD),R4 (返回到 FOD)将满足 FOD 要求。

    您使用的是什么线圈?

    另请参阅下面列出的常见问题解答。