This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:采用 LM76005的反相降压

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942657/lm76005-inverting-buck-with-lm76005

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件: LM61460

您好、专家、

LM76005是否支持具有24VIN/-15V 输出电压的反相降压? 是否有任何设计注意事项?  

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Jimmy、

    负载电流要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负输出端需要3A 电流。 但斯克!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要至少6A 的器件、例如 LM61460、假设 VIN 不会更高?

    公式4确定了峰值电感器电流。 峰值电感器电流反过来将决定器件选择、因为大多数降压转换器具有峰值电流限制控制。

    www.ti.com/.../snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从该公式可以看出、LM76005似乎可以实现2.5A 负输出。 还有其他限制吗、如占空比性能?  

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于给定的开关频率、您可以确定恒定开关频率是否是一个问题。 如果超出 Ton min 或超出 TOFF min、器件开关频率会减慢。

    如果不考虑恒定开关频率、这一点无关紧要、假设您在电流限制上有合理的裕度、因为电感纹波将随着开关频率的降低而增加。