This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010503:DCR010503U 错误的输出电压值

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941403/dcr010503-dcr010503u-wrong-output-voltage-value

器件型号:DCR010503

你(们)好

我们从 TI store 购买了20件。 该测试显示 产品的输出电压为5V、

数据表的输出电压为3.3V。 请确认我们的原理图设计是否错误?

或产品的质量? 谢谢你

最好

多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能给我们清晰的器件顶号图片吗? 并添加10mA 负载以查看输出电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    我们尝试添加10mA 负载以测试输出电压仅为1.0007V、请参阅随附的图片、谢谢

    最好

    多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    电阻值是多少? 您是否可以尝试使用 E-load 来按电流检查输出电压变化?

    谢谢