主题中讨论的其他器件:CSD18534Q5A
你好
我设计了一个电路板、这也意味着升压功率级、从24V 直流升至42V 直流。 我首先使用 Webench 工具生成了原理图、然后在同一原理图之后构建了原理图。 我所做的更改包括:
-电感器从4.7uH 到5.6uH
-反馈电阻器
- CSS 更改为3、3nF (在原理图中放置了100nF、但我将其更改为与 webench 更兼容)。
使能由具有3.3V 信号的 FPGA 驱动。 电源正常状态被驱动至 FPGA 以检查状态。
我看到的是、在没有负载的情况下、稳压器工作正常。 当我连接一个也很小(即540欧姆)的负载时、稳压器停止正常工作、电压下降。
我所检查的是、在晶体管驱动的小周期内、频率似乎与设计一样正好在1MHz 左右。
问题可能出在哪里?