This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:施加负载时 TPS43060不工作

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18534Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937424/tps43060-tps43060-not-working-when-load-is-applied

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件:CSD18534Q5A

你好

我设计了一个电路板、这也意味着升压功率级、从24V 直流升至42V 直流。 我首先使用 Webench 工具生成了原理图、然后在同一原理图之后构建了原理图。 我所做的更改包括:

-电感器从4.7uH 到5.6uH

-反馈电阻器

- CSS 更改为3、3nF (在原理图中放置了100nF、但我将其更改为与 webench 更兼容)。

使能由具有3.3V 信号的 FPGA 驱动。 电源正常状态被驱动至 FPGA 以检查状态。

我看到的是、在没有负载的情况下、稳压器工作正常。 当我连接一个也很小(即540欧姆)的负载时、稳压器停止正常工作、电压下降。  

我所检查的是、在晶体管驱动的小周期内、频率似乎与设计一样正好在1MHz 左右。

问题可能出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您发帖。  我无法清楚地看到原理图。 请在 pdf 中分享您的原理图吗? 如果可能、请分享 MOSFET 数据表、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我可以看到、如果您直接单击原理图、您应该能够看到具有高分辨率的图片、但我在 pdf 中附加了相同的内容。

    晶体管是 TI CSD18534Q5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请检查 VCC 引脚上的电压、它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helen

    电压正常。 我发现、我们生产的用于测试的其他2块板工作正常。 这推动了2个注意事项:

    芯片本身损坏了...好吧...可能是1个...

    -芯片在运行期间被除雾:与短路、ESD 或其他相关的东西? 我将调查更好的情况。

    现在、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、您是否意味着出现故障的 VCC 电压为7.5V、处于正常范围内?

    请检查每个引脚到 GND 的阻抗、与正常单元进行比较。 谢谢!