This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:软启动功能

Guru**** 2506795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943062/tps22919-soft-start-function

器件型号:TPS22919

当我将电缆与电路板连接时、我想防止来自其他电路板上电容的浪涌电流。

我担心热插拔导致的抖动。
① TPS22919的软启动功能是否可以在每次抖动时使用?
②告诉我有关 TPS22919的工作原理和内部结构是否合理?

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    1、只要器件开启、就会使用软启动。 因此、必须先禁用器件、然后再次启用、才能进行软启动。

    2.有关软启动的更多详细信息,请参阅本白皮书的第2章: https://www.ti.com/lit/wp/slyy168/slyy168.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shreyas Dmello-San、

    感谢您的快速回复。 我检查了您的答案、下面还有其他问题;

    >1. 只要器件打开、就会使用软启动。 因此、必须先禁用器件、然后再次启用、才能进行软启动。

    ->"the device has to be disabled"表示一旦软启动有效、 除非 Vin 再次 低于1.6V、否则软启动功能 将保持禁用状态。  我的理解 是否正确?

    >2. 有关软启动的更多详细信息、请参阅本白皮书的第2章:

    ->我选中了第2章。 我认为这一章 主要解释了三 个案例。 对于 TPS22919、TPS22919有哪一项功能、"TC 时间常数"  、 "线性软启动或 dV/dt "或其他?

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toru、

    不可以、禁用后、我指的是 ON 引脚被拉低以关闭器件、然后拉高以打开器件。 器件不会掉电。

    我们所有的负载开关都具有"线性软启动或 dv/dt "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shreyas Dmello-San、

    再次感谢您的快速响应。

    我很抱歉多次、但我有更多问题。 此时、我们将 ON 引脚连接到 Vin。 通过电缆将该输入电压连接到另一器件的 LDO 的2.5V、从而使用该输入电压。 因此、我认为如果 Vin 降至1.6V 以下、它将在 ON 引脚之前被禁用(因为 ON 引脚的 VIL 为0.35V)。 我认为、如果输入电压或 ON 引脚降至每个 VIL 以下、则会将其禁用。 是这样吗?

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toru、

    是的。 如果将 VIN 和 ON 连接在一起、则器件将关断并在1.6V 时断电。

    每次输入电源轨上升超过1.6V 时、都将使用软启动。

    感谢您选择 TI 电源开关