This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10V 至1700V 直流

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940478/10v-to-1700v-dc

主题中讨论的其他器件:PMP21735

大家好、

1) 1)我们需要将输入电压"10VDC"转换为输出"1700V DC"。 我们需要在10秒内为负载275uF 电容器充电至1700V
请推荐高效 IC 和设计。

2) 2)在 https://www.ti.com/tool/PMP21735参考设计中 、变压器比为1:6。 输入:32V、输出:400V。 我想知道如何获得400V 输出。 由于比率为1:6,因此只能获得32*6=192V。  

谢谢、

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反激式输入和输出具有以下关系、大致如下:

    VOUT =(Vin/NPS) x D/(1-D)

    VOUT:输出电压

    VIN:输入电压

    NPS、变压器匝数比

    D:占空比

    因此、在 PMP21735情况下、Vin = 32V、NPS = 1:6、如果 D = 0.68、则 Vout = 408V

    您可以进行类似的设计、但通常情况下、最大 D 值小于0.70作为经验法则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮我回答另一个问题、

     在 PMP21735用户指南的"2.2效率数据"部分中、提到了输入:12V、输出381.3V 的情况。

    32V 时、方程式 Vout =(Vin/NPS) x D/(1-D) 得出408V。 但请帮助了解12V 输入。 因为变压器比率仍然为1:6。

    即使我考虑占空比为70%、Vout 也=12*6*0.7/(1-0.7)=168V。

    谢谢、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则占空比将> 0.7。 请注意、最大 D < 0.7只是规则经验。 因此、12V 输入需要 D = 0.85。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    非常感谢。  

    请告诉我、是否有任何针对我们应用的电路仿真选项:10V 至1700V。

    谢谢、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有这样的仿真选项。