This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:相移全桥拓扑噪声帮助

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943468/ucc21520-phase-shift-full-bridge-topology-noise-help

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC28951

大家好、团队、

我有一位客户正在使用多个 TI 芯片、但 UCC28951和 UCC21520存在噪声问题。  UCC21520似乎无法足够快地拉低侧晶体管、这会在高侧晶体管导通时导致击穿。  

我们能否在相移全桥拓扑方面提供一些帮助? 谢谢你。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dajon、

    让我通过电子邮件与您联系。 是否可以将此主题标记为已解决?