This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:请帮助分析 LM3435的应用问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942669/lm3435-please-help-analyze-the-application-problems-of-lm3435

器件型号:LM3435

您好,

   我在使用 LM3435时遇到了一些问题,请帮助我进行分析。  随附原理图。

   我的设计信息如下:

  • 每个 R/G/B 通道的最大电流值为176mA

  • RGB PWM 为120Hz、帧速率适用于 LCOS 屏幕
  • 电感 为4.7uH

  • 电源为锂电池、电压为3.4V~4.4V

   我 的问题 如下:

  1.我可以听到电感器尖叫。 是否有任何方法可以减少或避免电感器尖叫?

  2. 电源的纹波很大,约为0.5V。 是否有任何方法可以减少 纹波?

  3. 在低亮度水平下,例如每通道100mA 的 RGB,在 LCOS 屏幕上观察到射线抖动。  是否有任何方法  可以避免  纹波?

   

   此致!

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_LM3435.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

       原因是  当负载开路且 LM3435已损坏。μ A 时、未配置保护功能、LM3435也未及时禁用

       现在,我将配置保护功能并再次测试。

       此致!