This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:即使 EN 为低电平也能正常工作。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939999/tps63030-operating-even-though-en-is-low

器件型号:TPS63030

我在设计中使用 TPS63030,最近在测试时发现了一个奇怪的问题。 有时、当我将 EN 线路置于低电平时、芯片会继续运行。 使用示波器 I 在 TPS63030 EN 引脚上测得的~0V (最大值100mV)、但输出仍调节至5V、电感器仍显示开关波形。 禁用时的这种操作行为不会在100%的时间内发生,但是可重复的。 当 EN 线路由微控制器驱动为低电平以及手动跳线至0V 时、都发生了这种情况。 在两个单独的装配体上观察到这种行为。  

导致此行为的原因是什么?是否有任何建议的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    EN 引脚似乎连接不好。 如果重新焊接 IC 并将其更改为新的 IC、是否仍然观察到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的帮助!

    我无法轻松地重新焊接此 IC。 我猜这不是焊接问题、因为我们在两个单独的组件上观察到这种行为、并且似乎没有其他 IC (除了 TPS63030)出现此问题。

    谢谢!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    1.您能否详细说明在哪种情况下触发问题? 您能否在正常和异常情况下测量 EN 引脚、VOUT 以及 L1和 L2的波形?

    2.其他可能的原因是在组装到测试期间 IC EN 引脚损坏。 我们可以将 RC 滤波器放置在 EN 引脚闭合位置、以避免 ESD 或其他电压尖峰损坏 IC。

    3.您是否按照数据表中的建议进行 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我很快会尝试抓取波形并将其添加到这里。 根据之前的测量结果、电感器看到开关波形、VOUT 被调节、EN 为0V。

    组装过程中、我怀疑它是否损坏、因为我们有另一个使用相同 IC 的电路、而且其工作正常。 它只是这个电路存在问题。  

    是的、我的布局与建议的布局非常相似。  

    我可能不是这个问题的唯一问题吗?

    e2e.ti.com/.../680856

    感谢您的帮助!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    您能否详细说明您的基准测试是如何重复该问题的?  什么是故障率(不良部件/良好部件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我有一个与门、它最终将 EN 引脚驱动为低电平。   我可以通过反复点击此输入并将栅极拉至低电平来引发问题。 它并不总是立即触发问题、但通常会在几次尝试后发生。 在上下文中、与门处于高或低位置、绝不会处于高阻态或漏极开路。 它具有足够的驱动强度、当其中一个输入为低电平时、它始终输出低电平信号。

    我只有两个要测试的单元、但两个单元显示相同的行为。

    诚然、这不是 一种非常有条理/可重复的测试方法、但是我可以使用的最佳方法。 即使采用这种方法、它也是可重复且一致的。

    谢谢!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    与该问题无关、我想。 器件仅检测 EN 引脚上的信号以确定运行模式。 您能否测量 VIN、EN 和 VOUT 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    有关正常操作和"事件"期间的行为、请参见下图。  

    谢谢!

    卢卡斯

    图1:标称 VIN:

    图2:EN 下拉为低电平时的标称 EN 引脚:

    图3:EN 下拉为低电平时的标称 VOUT:

    图4:问题事件期间的 VIN:

    图5:问题事件期间的 EN 引脚:

    图6:问题事件期间的 Vout (也称为 EN 禁用):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas:

    您是否直接测量了 IC 附近的引脚? 并让您测量 L1 L2以检查它是否在切换。  

    我想知道添加下拉电阻是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我尝试测量引脚本身和连接过孔(距离引脚大约0.015英寸)、结果相同。   

    我测量了电感器、发现它在开关。  

    我可以尝试添加一个本地下拉电阻器。 您认为在这个问题期间芯片无法拉/灌入电流有问题吗、添加下拉电阻会对此有所帮助吗?  

    感谢您的帮助!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas:

    实际上、我之前只在上拉或下拉情况下进行了测试。 没有发生这样的问题。  

    这就是我建议添加下拉电阻的原因。