This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 CBC 和消隐窗口(最小占空比输出)的问题

Guru**** 2576995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942188/ucd3138-questions-about-cbc-and-blanking-window-minimal-duty-output

器件型号:UCD3138

各位专家、您好!

如果 电流持续超过 CBC 电平、消隐窗口占空比输出的含义是什么、为什么它在 CBC 电平内的电流之前不保持零占空比、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、上面的中文描述从哪里复制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng sun:

    请查看附件并向我提供一些建议,thanks.e2e.ti.com/.../UCD3138_8476109031901F67DD4F778B9F52FD80AA8A0E66_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在消隐窗口期间、CBC 功能被禁用、因此即使在消隐窗口期间电流信号超过 CBC 阈值、PWM 脉冲宽度也不会被斩波。 要降低此最小占空比、您可以减小消隐窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng sun:

      如果我想降低最小占空比、您是否会建议动态调整消隐窗口? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、消隐窗口用于防止 CBC 被电流感测信号开始时的任何尖峰错误触发。 您可以更改消隐窗口、以确保 CBC 不会被错误触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    谢谢、获取。