This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:运行中的峰值电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941855/tlv700-peak-current-in-the-operation

器件型号:TLV700

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TLV70033、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当在安装了 TI TLV70033DCKT 的电路板上检查3.3V 输出电压和输出电流时、发现峰值电流暂时超出限值。

您能看到我们公司测量的波形数据吗?

TLV70033DCKT 在此类输出电流下是否损坏?

μs 超出电流限制、但时间非常短(启动时为几十 μ s)、因此从热的角度来看、没有问题。

此电路已在我们的产品中使用、并且运行正常。

e2e.ti.com/.../TLV70033-peak-current-operation.pdf

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    采用 DCK 封装(SC70)的 TLV700的引线键合具有大约2A 的定影电流。 因此、如果器件在应用中工作、则从保险丝电流的角度来看、1.16A 不应成为问题、但我无法评估重复性影响、客户需要相应地评估其应用。  

    只需注意、电流尖峰发生在电流限制电路有时间响应之前(大多数 LDO 电流限制的响应时间为20us-100us)、这就是它们看到电流高于电流限制的原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢你的答复。

    我知道、在当前的导线键合速率下应该不会有问题、并且不会对重复过流脉冲进行评估。

    我将与客户分享此信息并建议考虑。

    感谢您的大力帮助 与合作。

    最好的雷加尔

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    客户已开始考虑是否可以使用 TLV700。

    他们有一些问题、请您提供建议。

    --

    (Q1)
    如上一帖子附加的 TLV70033峰值电流 operation.pdf (Page2)所示、

    稳态3.3V 输出电流的测量结果为48.7mA 平均值和225mA rms。

    根据 TLV700数据表、

    建议运行条件:Iout 最大值200mA。

    根据测量结果、avg 完全满足、但略高于 rms。

    以下哪一项是建议的运行条件、平均值或 rms?

    (Q2)
    在48.7mA 平均值和225mA rms 测量结果的条件下

    ℃℃、TLV70033的表面饱和温度低至52.4 μ V (Ta:25 μ F)

    (第4页的 TLV70033峰值电流 operation.pdf)。

     是否有可能发生 TLV70033DCKT 击穿?

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    请参阅以下问题的我的答案。  

    问题1.

    由于电流尖峰非常大、因此 RMS 值可能更适用、但请注意、器件将提供大于 ROC 表中的最大值、但这是 EC 表中指定参数(精度、压降、接地电流等)的值。 当然、在较高的电流下、压降会更高、精度会更差... 因此、客户需要评估器件的性能是否满足其要求。 如果他们希望 EC 表参数应用于他们的应用用例、则需要具有大得多的输出电流额定值的 LDO (他们的示波器快照显示1.16A、因此他们需要一个指定为>=1.16A 的 LDO)。

    问题2.

    使用 DCK 封装的结至顶部特性参数、我们可以估算结温接近50C、从使用寿命的角度来看、这不是一个问题(JEDEC 规范假定 IC 在55C 下的使用寿命为~9年)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的回复、

    我将与客户分享您的答案。

    如果他们还有另外一个问题、我会再次问你。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一