This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:具有 I2C 接口的降压转换器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943274/tps55288-buck-converter-with-i2c-interface

器件型号:TPS55288

您好!

我搜索 TI 网站并找到 TPS55288器件、该器件适用于具有 I2C 接口的36V、16A 降压/升压转换器。

是否有一款产品仅采用具有 I2C 接口解决方案的降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rock:

    我们今天不在办公室。 请允许我在下周回复。 感谢您的善意理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rock,

    我相信 TI 拥有这样的降压转换器。  

    请提交一篇有关"具有 I2C 的降压转换器"的新文章、相关专家将回答您的问题。

    顺便说一下、请关闭此帖子。

    谢谢!