This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000-Q1:摄像头模块的电源

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65000-Q1, TPS650330-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941500/tps65000-q1-power-supply-for-camera-module

器件型号:TPS65000-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS650330-Q1

大家好、

我的客户需要 PMIC 以满足低于电源要求。

- Vin = 5V+/- 0.2V

-1.2V:最大310mA

- 1.8V:最大227mA

- 2.8V:最大40mA

- Ta = 95°C  

将 TPS65000-Q1应用于以下配置是否存在任何问题?

- VINDCDC = 5V、VDCDC = 1.2V

- VINLDO1 = 5V、VLDO1 = 1.8V

- VINLDO2 = 5V、VLDO2 = 2.8V

从功率耗散的角度来看、我预计为0.904W。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将其分配给负责的工程师、您明天应该会听到。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要的问题是效率、因为5V => 1.8V LDO 中耗散了大量功率。  

    您能否分享有关该应用的更多信息?  

    • 这是汽车摄像头应用吗?
    • 如果是、摄像头是否具有同轴电缆供电?

    由于1.2V 和1.8V 电压轨都需要大电流、因此 TPS650330-Q1可能更适合、尤其是当摄像头是同轴电缆供电时。 然后、降压转换器可提供1.8V 电压、从而显著提高效率。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    感谢您的回答、我在下面确认了。

      -这是汽车摄像头应用吗?     -->是的,这是汽车摄像头应用。

      -如果是,摄像机是否具有同轴电缆供电功能? -->是的,将应用 PoC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、TPS650330-Q1可能是更合适的 PMIC。 假设客户与 TI 签订了 NDA、请让客户请求访问器件文档以进行早期评估。 否则、该器件将在下个月进行 RTM、届时将公开更多文档。  

    谢谢、

    Gerard Copeland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    好的、谢谢。