This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:无法读取库仑计数器值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941018/bq76920evm-can-not-read-coulomb-counter-value

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76920

我最近使用 bq76920 EVM 进行了测试以测量电池电压、温度和充电(或放电)电流。

 参考用户手册中的 EVM 和演示视频,我执行了此过程。

我将电源连接到"Batter"端子、并检查参数值(Cell Voltage1~5、Battery Voltage、Temp Sensor)是否正确。 一切都好。  

我设置类似这样的配置。  

I 已将电子负载连接至电池组端子(CC 模式)

但我无法读取库仑计数器。 在评估软件中、库仑计数器值始终为零。 (我正确连接了 I2C。)

(像这样、我连接了电源和电子负载)

我不知道应该怎么做。

请给我建议。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    这些数字没有通过该帖子。  一些常见问题:

    必须为电池输入和 BATT+供电、因为您可以读取其他寄存器、所以您可能会有这种情况。

    2. FET 必须接通才能使电流流动。  您应该会在没有 CC 的情况下看到设备中的电流。

    3、CC 必须被使能、否则它将保持为0。  CC_EN 将连续读取。

    4、CC 需要250ms 的转换时间。  由于软件的写入是异步的、因此可能需要500ms 的时间才能获得可用的值。 手动评估可能需要等待。

    5、CC_OneShot 在状态被清除前不会再次启动。

    请检查这些建议并查看是否已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    该手册指出电源只需连接到"BATT"通道、而不需要连接电池。 不是吗?

    并且我已经启用 CC_EN。 但 bq76920 EVM 无法感应任何负载电流。  

    我不知道问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    是的。  如果您使用板载电池仿真器、它会将电池5连接到 BATT+。  

    您的设备中是否有电流?  电流必须流经电路板才能被检测。  启用 FET 时、电源和负载上应显示电流。  电源电流将更高、因为需要一些 mA 电流来为电路板上的电池仿真器供电。

    确保 BATT 至 PACK-路径不被设备接地绕过。   BQ76920EVM 上的电流感应和开关均位于低侧路径上。

    如果您有电流流经电路板、并且 CC 已启用且没有电流指示、则必须损坏电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用.Power Supply。 而不是电池单元。 因此、我认为我不需要电池连接。

    我像这样设置寄存器配置。(负载尚未连接。)

    然后、如果我将 Load (cc mode)连接到 Pack 端子、DSG、CHG 的寄存器将变为"0"。 并且未检测到任何电流。

    *我按如下方式连接了设备。

    (电源-> BATT 端子/电子负载-> PACK 端子)

    我需要你的建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    寄存器清零后、您似乎会在连接负载时失去电路板的电源。  电源通常具有一个大型输出电容器、用于在调节环路进行调节以提供电流时稳定输出。  电容器可以向负载提供浪涌电流。  但是、电源设计会有所不同。  负载通常还具有较大的输入电容、并且连接时具有浪涌电流。  如果电流足够高、BQ76920可能会将其检测为短路。  但是、您的图片显示的是寄存器设置已清除。  当您连接负载时、部件似乎会断电。  通常在复位后需要引导、但不清楚它将如何继续运行。  检查事项:

    1.  当负载被连接时、用一个示波器来观察 BATT+电压。  另请查看 CAP1和 DSG。  BATT+电压需要在负载连接期间保持稳定、CAP1也应该保持稳定并且 DSG 打开。
    2. 检查用于 BATT+和 d BATT-的香蕉插孔是否紧固在电路板上、这样就不会有一个高电阻导致功率损耗。
    3. 确保电子负载在连接时被禁用、这样它只有输入电容和最小电流来运行仪表。
    4. 检查电源的电流限制、确保在启用时能够处理负载电容和负载电流的充电。

    您还可以尝试按底部图像所示进行连接、然后启用 CHG_ON、再启用 DSG_ON、以查看器件是否会识别故障条件而不会复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的真诚建议!

    问题是电源。

    我更换了电源、一切都好。

    谢谢你。